结果:找到"标准下载 汽车电子 工业 医疗",相关内容1000条
  • 国产主控应用案例:汉王电子血压计-君正开发板
  • 2023春季新品发布会上汉王科技发布柯氏音法电子血压计产品—汉王电子血压计,继嗅觉检测盒之后再次深度布局大健康领域。  不同于当前市面上使用示波法原理的电子血压计,汉王电子血压计采用血压测量金标准中的柯氏音法,由此引领一场电子血压计领域颠覆式革命,开启电子血压计的医用级准确测量全新时代。  柯氏音医用级准确电子测量方便环保  柯氏音法也叫听诊法,在国际上被称为无创血压测量的“金标准”,使用柯氏音法的水银血压计虽然被医疗机构广泛使用,但测量过程复杂且需要专业医生进行听诊并记录,因此难以推广家用。现实生活中,大多数消费者选择了测量方便的示波法原理电子血压计,但此类血压计检测结果远不及柯氏音水银血...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 主控芯片 MCU 开发板 君正主控 北京君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 16:00:00
  • 航芯技术分享|了解汽车上的OBD
  • 如今,大多数驾驶员都熟悉汽车仪表板上的灯和指示,尤其是可怕的检查引擎灯。但是,您是否知道这些灯仅仅是表层的指示器,其背后有复杂的诊断系统在不断监测车辆的健康状况?随着OBD系统的运用,使车辆诊断和维护变得更加便捷。什么是OBD?OBD(On-BoardDiagnostic)指的是在线诊断系统,是汽车上的一种用于监控车辆状况以及控制排放的一种在线诊断系统。该车载系统从车辆内部的传感器网络收集信息,随后该系统会根据数据来调节车辆系统或向用户报告问题。而技术人员可以轻易地通过OBD系统读出车辆数据,以此诊断问题。OBD系统已经能够更好地帮助客户了解车辆诊断。OBD的历史始于1980年代,在此期间,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: OBD, 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:06:00
  • 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(下)
  • 随着汽车工业的不断发展,汽车电子控制单元逐渐增多,各电控单元之间的信号交换更为复杂。而CAN总线可将汽车内部各电控单元之间连接成一个局域网络,实现了信息的共享,大大优化了整车的布线。接下来,我们将继续为大家分享CAN相关技术知识。CAN的分层架构它由三层组成,即应用层、数据链路层和物理层。•应用层:该层与操作系统或CAN设备的应用程序交互。•数据链路层:它在发送、接收和验证数据方面将实际数据连接到协议。•物理层:它代表实际的硬件,即CAN控制器和收发器。CAN物理层特性CAN物理层被分为三个部分:在CAN控制器芯片中实现的物理编码,指定收发器特性的物理介质附件,物理介质依赖子层,这是特定的应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mcu CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:37:00
  • 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(上)
  • CAN总线协议的优点•布线减少,成本低•接线简单,节省时间•丢失消息的自动重传•支持错误检测•灵活的数据传输速率CAN定义CAN代表控制器局域网,专为满足汽车行业的需求而设计。在引入CAN之前,每个电子设备都使用多条电线连接到其他设备以实现通信。但是当汽车系统中的功能增加时,由于布线系统繁琐,维护起来很困难。在CAN总线系统的帮助下,只需将每个ECU连接到公共串行总线,即可让ECU相互通信,而无需太多复杂性。因此,与汽车系统中使用的其他协议(即CAN与LIN)相比,CAN由于复杂性较低而且更加稳健。CAN协议可以被定义为在一个通过串行总线连接的电子设备网络中传输和接收信息的一套规则。CAN网...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: mcu CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:21:00
  • 意法半导体MCU推出智能嵌入式应用的STM32L4
  • 意法半导体新推出的STM32L4+微控制器极具性价比,集成最低的存储容量512KB的闪存和320KB的SRAM,提供紧凑的10mmx10mm64引脚和7mmx7mm48引脚两种封装选择,例如可穿戴设备的外观尺寸。借助意法半导体MCU的超低功耗微控制器技术,新STM32L4+MCU有7个主要低功耗模式,使设计人员能够更加灵活地管理功耗和唤醒时间,以最大程度地降低能耗需求。这些产品同时还支持FlexPowerControl高能效任务处理技术,以及在CPU在停止时仍继续高能效采集数据的批处理模式。EEMBC®基准测试成绩409CoreMark®和285ULPMark™-CP1证明,新MCU实现了高...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 意法半导体MCU,STM32L4,MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-13 17:19:00
  • EMC电磁兼容标准下载
  • GB17626.2静电放电测试GB17626.4浪涌标准GBT21437.1-2008道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第1部分:定义和一般描述ISO10605-2008汽车电子防静电英文标准GB_T16750-2-2006_ISO16750道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第2部分电气负荷GB4343.1:2009_家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求_第1部分:发射GB4343.2-2009家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第2部分抗扰度大家有需要找的标准,工业,医疗,汽车电子,军工都可以提供,留言即可,
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:雷卯电子 发帖时间:2019-07-30 18:32:00
  • 【资料下载】电子电路--从入门到精通
  • 一、弄懂电子技术常用名称、概念、图形及文字符号、单位制等,初学者必须弄懂电子技术常用的名称。二、学会电子元器件的识别与检测,要认识常用电子元器件的外形,了解它们的结构和标识,知道它们的功能和技术参数,并学会对它们的检测。三、从基本电子单元电路起步,学会识图、读图、绘图,学会分析基本电路工作原理。四、必须边学边用,学用结合,动手制作,动手维修理论在于实践,脱离了实践,理论是无法掌握的。五、要订阅和购买电子技术报刊、基础知识书籍和工具书,分门别类地做好学习笔记。电子电路——从入门到精通.pdf(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 资料 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-04-16 16:21:00
  • 汽车电子系统增长前景仍然光明
  • 知名分析机构日前发布报告显示,尽管自动驾驶汽车遭遇了一些引人注目的挫折,但汽车电子系统项目增长状况仍然很好,它仍然是半导体增长的温床。据他们预测,预计2018年汽车电子系统的销售额将增长7.0%,2019年将增长6.3%,这是六大半导体种类在这个期间增长最快的一个类别。如下图所示,2018年汽车相关电子系统的销售额预计将从2017年的1420亿美元增加至1520亿美元,预2019年将增至1620亿美元。此外,根据ICInsights的最新调查结果,汽车电子系统从2017年到2021年的年复合增长率(CAGR)预计将为6.4%,再次超过所有其他主要系统类别。总体而言,汽车电子业务预计将占201...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2018-11-30 15:43:00
  • 汽车电子电源保护:我不是一颗“芯”在战斗!
  • 摘自上海雷卯电子摘要:我国对汽车EMC的要求越来越规范和严格,普通单芯片的TVS保护已经不能满足车厂的要求,所以雷卯电子推出汽车级,双芯片,三芯片TVS,主要应对7637抛负载的测试保护。一、电源危害类型这种电气应力威胁主要参考ISO7637-2和ISO10605标准。图1显示了主要供电电压瞬变形式的图示。图1:供电线上的各种浪涌波形“6VCrank”是由汽车起动引起的。暂降的能量需发动机使电源电压下降到6V。“87VLoaddump”抛负载是由于放电电池与发电机断开而引起的,当交流发电机产生充电电流时,这个瞬变可以持续400毫秒,而等效发电机内阻被指定为最低0.5Ω至最大4Ω。“+150-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 源保护 发帖人:雷卯ESD 发帖时间:2017-07-26 11:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: